软件
Alvium CSI-2 相机模组
Allied Vision 提供了不同的接入模式,以确保 Alvium CSI-2 相机可在您的视觉系统上顺利运转:
- 用于 CSI-2访问的 GenICam 通过 GenICam 功能控制相机,直接使用 Alvium CSI-2驱动程序和 CSI-2传输层(TL)
- 高级用户可使用 Direct Register Access (DRA) 通过寄存器控制相机。
- Video4Linux2 Access 通过既有 V4L2 API,以及 GStreamer 和 OpenCV 等应用程序控制相机。
可在 GitHub 上下载不同主板和片上系统 (SoCs) 的开源 CSI-2 驱动程序。
开源 CSI-2驱动程序可在 GitHub 上下载
Alvium GigE、5GigE 和 USB3 相机
Vimba X SDK 是 Allied Vision 新一代软件开发套件,该套件完全符合 GenICam 标准并独立于平台,适用于所有 GigE、5GigE 以及 USB3 Vision接口的 Allied Vision 相机。您可以使用 Vimba X 套件将相机轻松集成到嵌入式系统中。
基于 GenICam 的传输层支持 Alvium 相机并可以自动将其连接到第三方解决方案,如MATLAB、OpenCV、Halcon、CVB等。
驱动
NVIDIA CSI-2 驱动程序搭载 Jetpack 4.4,同时支持 NVIDIA Jetson Nano、TX2、Xavier NX 和 AGX Xavier,适用于所有现有及未来的 MIPI CSI-2 接口 Alvium 相机模块——无论相机模块使用哪种传感器。用户只需少量的开发工作,就可以通过不同的相机搭载不同的的传感器进行测试,也可以开发不同分辨率的系统版本,或者为现有系统升级新型传感器。这不仅节省了时间,同时也大大降低了开发成本。而其全面的文档支持与技术支持更进一步完善了系统集成度,并且简化了原型开发工作。NVIDIA Jetson SoMs 通用驱动程序可自 Github.com下载。
Avnet Silica is the European semiconductor specialist division of Avnet, one of the leading global technology distributors, and acts as the smart connection between customers and suppliers. The distributor simplifies complexity by providing creative solutions, technology and logistics support. Avnet Silica is a partner of leading semiconductor manufacturers and innovative solution providers over many years. With a team of more than 200 application engineers and technical specialists, Avnet Silica supports projects all the way from the idea to the concept to production. Avnet Silica is a regional business unit of Avnet, (NASDAQ: AVT) with European headquarters in Belgium (Avnet Europe BV).