Wir bieten Entwicklern von Embedded-Systemen Zugang zu leistungsstarken, industrietauglichen Kameramodulen und ebnen Bildverarbeitungsingenieuren den Weg von PC-basierten zu Embedded-Systemen. Unsere Alvium-Kameraserie ermöglicht eine einfache Hardware- und Software-Integration in Embedded-Systeme. Basierend auf der revolutionären ALVIUM®-Technologie, einem einzigartigen, von Allied Vision entwickelten System-on-chip, bieten die Alvium 1500 und Alvium 1800 Serien industrielle Leistungsstärke für Embedded Vision mit vielen Vorteilen für Systementwickler.
- Große Sensorvielfalt
- Erweiterte Bildvorverarbeitung
- Kompaktes Design
- Geringer Stromverbrauch
- Industrielle Standards
- Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis
Das von Allied Vision zugelassene Bildverarbeitungszubehör wurde von unseren Experten so ausgewählt, dass es die bestmögliche Bildqualität für Ihre Anwendung bei größtmöglicher Zuverlässigkeit liefert. Unsere Techniker und Ingenieure führen umfangreiche Tests mit Zubehör wie Objektiven und Schnittstellenkabeln in Kombination mit unseren Kameras durch. So können wir Ihnen das bestmögliche Zubehör empfehlen und die maximale Leistung Ihrer Allied Vision Kamera sicherstellen.
Basierend auf den Alvium MIPI CSI-2 Kameras bietet Allied Vision nun auch Alvium Kameras mit FPD Link III oder GMSL2™ an. Mit einer zusätzlichen Platine inklusive Serializer Chip ermöglichen die Alvium FP3 und GM2 Kameras Lösungen mit langen Kabeln von bis zu 15 Metern. Alle Kamerafunktionen können genutzt werden, so wie es mit der Standard Alvium MIPI CSI-2 über V4L2 der Fall ist. Zusätzlich ist ein De-Serializer-Adapter-Board verfügbar, das an das Embedded Board angeschlossen wird. Sie können auch ein Carrier Board von einem unserer Ökosystempartner verwenden, die den De-Serializer bereits integriert haben.
Ihre Vorteile:
- Große Auswahl an Qualitätssensoren
- Vollständig EMC-konform
- Robuster FAKRA-Stecker auf Koaxialbasis
- Schock- und vibrationssicher
- Schnelle und kostengünstige Bildübertragung auf Embedded Systemen
- Geeignet für Multikamera-Setups
- Deserializer-Boards für FPD-Link III und GMSL2™ verfügbar
- Dünne Koaxial- und STP-Kabel mit verschiedenen Längen verfügbar
Software
Alvium CSI-2-Kameras
Um die Alvium CSI-2-Kameras in Ihrem Bildverarbeitungssystem steuern zu können, bietet Allied Vision verschiedene Zugriffsmodi an:
GenICam for CSI-2 Access steuert die Kamera über GenICam-Funktionen, unter direkter Verwendung des Alvium CSI-2 Treibers und Transport Layers (TL) für CSI-2 Kameras.
- Direct Register Access (DRA) zur Steuerung der Kameras über Register, für fortgeschrittene Anwender.
- Video4Linux2 Access ermöglicht die Steuerung der Kameras über die etablierte V4L2 API und Anwendungen wie GStreamer und OpenCV.
Open-Source CSI-2 Treiber sind auf GitHub für verschiedene Boards und System on Chips (SoCs) verfügbar.
Alvium GigE, 5GigE und USB3-Kameras
Alvium GigE, 5GigE und USB-Kameras können mit Allied Visions Vimba X SDK, einem GenICam-konformen plattformunabhängigen SDK für alle Allied Vision Kameras mit GigE, 5GigE und USB3 Interface, einfach in Embedded Systeme integriert werden.
GenICam-basierte Transport-Layer unterstützen die Alvium-Kameras und können sie automatisch mit Software-Lösungen von Drittanbietern wie MATLAB, OpenCV, Halcon, CVB und vielen anderen verbinden.
![](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/8/a/csm_Logo_VimbaX_transparent_df341d24a6.png)
Treiber
Der NVIDIA CSI-2-Treiber für NVIDIA Jetson Nano, TX2, Xavier NX und AGX Xavier mit Jetpack 4.4 unterstützt alle aktuellen und zukünftigen Alvium-Kameramodule mit MIPI CSI-2-Schnittstelle, unabhängig davon, welchen Sensor das Kameramodul verwendet. Mit minimalem Entwicklungsaufwand können so verschiedene Kameras mit unterschiedlichen Sensoren getestet, diverse Auflösungsvarianten eines Systems entwickelt oder bestehende Systeme auf neueste Sensoren aufgerüstet werden. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch erheblich die Entwicklungskosten. Eine umfangreiche Dokumentation und der Support erleichtern zudem die Systemintegration und vereinfachen das Prototyping. Der Treiber für NVIDIAs Jetson SoMs ist auf Github.com verfügbar.
![](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/0/c/csm_OneVimbaDriver_graphic_800x596_0b37160cb6.png)
Sie sind auf der Suche nach einer kompletten Embedded-Lösung? Oder einfach nur nach dem richtigen Partner für Ihre Hardware- oder Software-Entwicklung? Wir haben die Antwort für Sie, indem wir die passenden Partner an den Tisch bringen. Allied Vision hat sich mit Partnern zusammengetan, die auf Embedded und Machine Vision spezialisiert sind, um Kunden eine einfache Hardware- und Software-Systemintegration zu gewährleisten. Unser Embedded-Ecosystem wird stetig erweitert.
Neben unseren gelisteten Partnern haben wir noch viele weitere, die Sie in Ihrem Anwendungsfall unterstützen können. Zum Beispiel, wenn Sie eine KI-Plattformlösung für ITS oder die Qualitätsprüfung suchen? Oder den gesamten Umfang von Embedded-Entwicklung, Integration und Komplettmontage benötigen?
Lassen Sie uns loslegen!
![](https://cdn.alliedvision.com/fileadmin/_processed_/8/8/csm_Logo_antmicro_white_ced207af84.png)
Antmicro ist ein Experte für Embedded-Technologien, der neueste Software- und Hardware-Technologien kombiniert, um innovative Produkte für Kunden zu entwickeln. Mit ihrer Erfahrung auf dem Markt und ihrem einzigartigen Know-how bieten sie von Hardware-Design, Treiberentwicklung, FPGAs bis hin zum Anwendungsdesign alles, was Systemdesigner benötigen. Die Partnerschaft mit Antmicro ermöglicht es den Kunden von Allied Vision, ihre Know-how-Lücken zu schließen, ihre eigene Entwicklung zu verbessern und die Anforderungen hinsichtlich Time-to-Market zu erfüllen. Antmicro und Allied Vision arbeiten bei der Software-Integration von Alvium-Kameras in die NVIDIA Jetson-Plattform zusammen.
Avnet Silica is the European semiconductor specialist division of Avnet, one of the leading global technology distributors, and acts as the smart connection between customers and suppliers. The distributor simplifies complexity by providing creative solutions, technology and logistics support. Avnet Silica is a partner of leading semiconductor manufacturers and innovative solution providers over many years. With a team of more than 200 application engineers and technical specialists, Avnet Silica supports projects all the way from the idea to the concept to production. Avnet Silica is a regional business unit of Avnet, (NASDAQ: AVT) with European headquarters in Belgium (Avnet Europe BV).
Connect Tech Inc. ist der größte globale Embedded-Hardware-Partner von NVIDIA und bietet eine breite Palette von NVIDIA® Jetson™-Lösungen sowie Embedded-Lösungen für eine Vielzahl von Industriestandards wie COM Express®, SMARC und mehr. Mit über 35 Jahren Erfahrung im Bereich Embedded Computing umfasst das Angebot an bewährter Technologie von Connect Tech komplette Embedded-Systeme, Trägerplatinen, thermische Lösungen, Embedded-Switches und vieles mehr. Mit hauseigenen Design- und Fertigungsdienstleistungen kann Connect Tech eine schnelle Umsetzung von kundenspezifischen Designs anbieten, die Sie in Rekordzeit von der Entwicklung bis zum Einsatz bringt.
Mit der Jetson-Produktfamilie bietet NVIDIA hochleistungsfähige und stromsparende Systeme, die sich für die Lösung von Echtzeitanforderungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) eignen. Im Zusammenspiel mit der Alvium-Kameraserie war es noch nie so einfach, GPU-basierte Embedded-Vision-Anwendungen zu entwickeln.
Für Startups, die Vision und Innovation verbinden, bietet Allied Vision ein wertvolles Werkzeug, um die richtige Kamera zu finden. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Projektarbeit mit unseren Kunden und Partnern unterstützen wir Startup-Unternehmen bei der Entwicklung ihrer KI-Anwendungen in verschiedenen Bereichen wie Robotik, Augmented Reality, Drohnen, Automatisierung oder ITS.
Was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für ein perfektes Zusammenspiel von KI und Kamera?