Der deutsche Kamerahersteller Allied Vision erweitert die Vertriebskanäle für die Alvium-Kameraserie, die auf der ALVIUM ® -Technologie basiert. Die beliebtesten Modelle der Serien Alvium 1500 C, Alvi
Um die Integration von Alvium CSI-2 Kameras in jedes System so einfach wie möglich zu machen, wird Allied Vision verschiedene Alvium Kamera-Kits zur Verfügung stellen. Diese Kits bestehen aus einer Al
Insgesamt vier neue Alvium-Kameras mit einer USB3 Vision-Schnittstelle erweitern die 1800er Serie von Allied Vision. Alle Modelle verfügen über einen leistungsstarken Sony CMOS-Sensor der 2. Generatio
In der Embedded Vision Area auf der Weltleitmesse für Embedded-Systeme Embedded World in Nürnberg ( Halle 2, Stand 2-540 ) stellt Allied Vision vom 25. bis 27. Februar 2020 neue Kameramodelle seiner i
Mit der Alvium 1800 U-040 und der Alvium 1800 U-158 bringt Allied Vision die ersten Kameramodelle innerhalb der Alvium-Kameraserie auf den Markt, die mit den leistungsstarken CMOS-Sensoren von Sony mi
Allied Vision erweitert die Kameraserie Alvium 1500 C für Embedded Vision um ein neues Kameramodell. Die neue Alvium 1500 C-210 bietet eine Auflösung von 2,1 Megapixeln und schließt damit die Lücke zw
Mit der neuen Alvium 1800 U-501 NIR erweitert Allied Vision sein Angebot an USB-Kameras auf der Basis der ALVIUM ® -Technologie. Die 5,1 Megapixel USB3 Vision-Kamera ist mit dem ON Semi Nahinfrarot-Se
Der Kamerahersteller und Bildverarbeitungsexperte Allied Vision wird offizielles Mitglied des NVIDIA Jetson Ecosystems und gewährt den Entwicklern auf diesen leistungsstarken KI-Embedded-Computern som
Mit drei neuen Modellen mit Sony IMX-Sensoren der 2. Generation erweitert der Kamerahersteller Allied Vision seine robuste, hochauflösende Kamerafamilie Prosilica GT für anspruchsvolle Anwendungen. Au
Allied Vision will be exhibiting at the European Embedded Vision Conference on October 24 - 25, 2019 in Stuttgart . On this occasion the camera manufacturer will introduce further models of the Alvium
Nicht das Richtige gefunden?
Sie haben nicht gefunden, was Sie suchen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.